This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:其中一个输入信号的 ADC 采样时间

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1113295/tms570ls0714-adc-sampling-time-for-one-of-the-input-signals

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的 TI 支持:

ADC1组1触发 器与特定 PWM 信号同步、ADC 以62.5ns 的周期时间运行。 此 ADC 组中有超过5个输入信号。 简而言之、我需要确切知道 ADC 需要多长时间对输入信号进行采样3。  

我对如何计算获得输入样本的确切时间有疑问。 根据 Halcogen、应考虑以下变量:总扫描(Tscan)、电容器放电时间(tDischarge)、采样时间(tSample)和信号转换时间(tConversion)。 我找不到关于这些变量如何相互交织 以及它们的实际序列的任何解释或指导。

我对采样序列有一些问题:

  1. 所有输入信号是否在进行其他操作之前先进行扫描?  
  2. 扫描周期的用途是什么?  

假设 连续转换被禁用并且内部电容器没有放电时间、那么对输入信号3进行采样需要多长时间?  正如我看到的、有三个选项:  

  1. 3 *(tScan + tSample)  
  2. 3 *(tScan + tSample)+ 2 * tConversion  
  3. tScan 总数+ 3 * tSample  
  4. tScan 总数+ 3 * tSample +  2 * tConversion  

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 所有输入信号是否在进行其他操作之前先进行扫描?  

    ANS)否、ADC 中的序列发生器一次只为转换选择一个输入、只有在第一个输入完成转换后才能选择第二个输入。  

    • 扫描周期的用途是什么?  

    ANS)扫描周期只是一个通道到另一个通道之间的切换周期、是序列发生  器完成一个通道后切换到按顺序指向下一个通道所花费的时间。 取决于组中的通道数量扫描时间各不相同、如果组中只有一个通道、则扫描周期将为零(因为在单次迭代中不需要切换)。  

    • 假设 连续转换被禁用并且内部电容器没有放电时间、那么对输入信号3进行采样需要多长时间?

    ANS)  总 tScan + 3 * tSample +  2 * tConversion  

    注:  

    以完成1通道转换

     总时间=  tSample +  tConvertsio (请注意 、此处 无需切换、因此 tscan 在此处为零)

    以完成2通道转换

     总时间=tScan + 2*tSample + 2* tConvemio (此处请注意 tscan 只是通道1到通道2之间的一个切换间隔)

    以完成2通道转换和1通道采样

    总时间=tScan +  3*tSample + 2* tConvemio (此处请注意,tscan 只是 通道-1到通道2和通道-2到通道-3之间的两个切换间隔)

    --

    谢谢、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 现在我已经清楚了。