Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
您好!
我仍然不熟悉使用 TMS570LC4357 HDK、我的目标 是在 GIOA[2]和[3]上有下降沿或上升沿时触发 ISR。
在下面的 Halcogen 中进行设置后、我需要一些示例代码来调用中断函数。

有没有这方面的示例?
谢谢、此致、
Lukman
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN
您好!
我仍然不熟悉使用 TMS570LC4357 HDK、我的目标 是在 GIOA[2]和[3]上有下降沿或上升沿时触发 ISR。
在下面的 Halcogen 中进行设置后、我需要一些示例代码来调用中断函数。

有没有这方面的示例?
谢谢、此致、
Lukman
您好 QJ、
感谢您的回复,在我启用 _enable_IRQ()后,我应该查找哪个地址来检查事件触发?
我是否还需要在事件触发后清除这些地址?
因为我在 Gio.c 中看到了该中断
void gioHighLevelInterrupt (void)
{
uint32 offset = gioREG->OFF1;
if (偏移!= 0U)
{
PIN_BIT= 1;
偏移=偏移- 1U;
IF (偏移>= 8U)
{
gioNotification (gioPORTB、偏移- 8U);
}
其他
{
gioNotification (gioPORTA、偏移量);
}
}
其他
{
PIN_bit=0;
}
}
但是、当我检查偏移变量时、它永远不会改变或触发。
或者,我可以使用 gioGetBit (gioPORTA,2);?
请提供建议。
感谢你的答复。
谢谢、此致、
Lukman