This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:与 TM4C123BH6PZ 有什么区别吗?

Guru**** 2814605 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BH6PZ, TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1112830/tm4c123gh6pz-is-there-any-difference-vs-tm4c123bh6pz

器件型号:TM4C123GH6PZ
主题中讨论的其他器件:TM4C123TM4C123BH6PZ

您好、香榭丽舍

我的客户希望将 TM4C123BH6PZ 替换为 TM4C123GH6PZ。 到目前为止、我只看到2个 IC 的工作温度范围不同。

新 IC (TM4C123GH6PZ)支持-40至105摄氏度、而旧 IC (TM4C123BH6PZ)仅支持-40至85摄氏度

那么、我的问题是  :从-40°C 到85°C、它们的性能是否相同?

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    区别在于 TM4C123BH6PZ 没有 USB 外设、而 TM4C123GH6PZ 具有支持主机/器件/OTG 的 USB 外设。

    如果他们不使用 USB、则性能是相同的。

    温度范围支持将取决于 OPN、因为  TM4C123GH6PZ 具有 -40至85°C 和 -40至105°C 的器件型号

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph

    感谢您的回答。 假设我选择  的 TM4C123GH6PZ 支持 40至105°C、 它是否具有与 TM4C123BH6PZ 相同的性能? 我询问的是功能和电气规格。

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    TM4C123GH6PZ 是 TM4C123BH6PZ 的超集器件、因此您可以将其用作替代器 件、仅在同一器件修订版中复制 TM4C123BH6PZ 器件的功能。 这会特别影响 EEPROM、EEPROM 的勘误项从修订版本6到修订版本7、因此如果您不使用 EEPROM、则会看到相同的功能、但这只是因为您不会使用受影响的功能。

    我强调这一点是因为两个器件都有修订版6和修订版7器件版本、因此、如果您使用 TM4C123BH6PZ 的修订版6 并在 TM4C123GH6PZ 上移至修订版7、则勘误表会对您产生影响。

    有关勘误表的完整详细信息以及如何根据可订购器件型号识别修订版本、请参阅以下常见问题解答 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1035508/faq-what-does-the-7-or-7r-the-end-of-tm4c123x-part-numbers-signify

    此致、

    Ralph Jacobi