This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:是否支持具有 MPU 的 FreeRTOS?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1113055/tms570lc4357-is-freertos-with-mpu-supported

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

大家好、我正在尝试使用 TMS570LC4357、其中使用 Halcogen 启用了 FreeRTOS 和 MPU、以生成代码、但到目前为止没有取得很大的成功。
我已经在论坛和一些文档中进行了介绍、现在还不清楚 FreeRTOS 的 TI 端口是否可以与启用了 MPU 的 Cortex R 处理器配合使用。


SPNA177 似乎可能会对此问题有所了解、但我无法访问文档中链接的演示项目。

您能回答一下 Halcogen 中的 FreeRTOS 端口是否可以在启用 MPU 的情况下用于 TMS570LC4357、如果可以、我是否可以访问演示项目来调试我遇到的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 FreeRTOS 示例项目中启用 MPU。