This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:如何在 rtiBlinky 示例代码中更改 HET 端口?

Guru**** 2925730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1112837/tms570ls0432-how-to-change-the-het-port-in-the-rtiblinky-example-code

器件型号:TMS570LS0432

您好!  

我将尝试演示  rtiBlinky 示例、它可以在 hetport1引脚0中工作。

但是、现在我想将引脚更改为 PIN2或其他引脚如何实现该操作?

如果我想将 hetport 更改为 gioport gioPORTA、如何修改?

我想,我应该修改此行: gioSetPort (hetPORT1、gioGetPort (hetPORT1)^ 0x00000001);

但我不知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuanlei、

    /*切换 HET 引脚0 */
    gioSetPort (hetPORT1、gioGetPort (hetPORT1)^ 0x00000001);

    /*切换 HET 引脚1 */
    gioSetPort (hetPORT1、gioGetPort (hetPORT1)^ 0x00000002);

    /*切换 HET 引脚2 */
    gioSetPort (hetPORT1、gioGetPort (hetPORT1)^ 0x00000004);

    /*切换 GIOA[0] */
    gioSetPort (gioPORTA、gioGetPort (gioPORTA)^ 0x00000001);

    /*切换 GIOB[3] */
    gioSetPort (gioPORTB、gioGetPort (gioPORTB)^ 0x00000008);