This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:BTC 中断由无效测量触发

Guru**** 2926790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1112835/tms570ls0914-btc-interrupt-is-triggered-with-invalid-measurements

器件型号:TMS570LS0914

大家好、

我们注意到、由于由 DMA 测量的值、我们的系统会运行到错误中。

在一段未定义的时间后、我们的微控制器将 BTC 中断触发至 FAST、以便我们的测量值没有定义的测量值数量:

在此屏幕截图中、我们将发送测量次数和每个 BTC 中断之间的时间(使用 OS 节拍计数)。

DMA 模块的配置如下:
dmaCTRL->CHCTRL   = 0x0;                  
dmaCtrl->FRCNT    = 10U;                 
dmaCtrl->ELCNT    = 4U;
dmaCtrl->ELDOFFSET = 4U;                   
dmaCtrl->ELSOFFSET = 0U;                   
dmaCTRL->FRDOFFSET = 0x0;                  
dmaCtrl->FRSOFFSET = 0;                    
dmaCtrl->PORTASGN = 0x4u;                 
dmaCtrl->RDSIZE   = ACCESS_32_BIT;        
dmaCtrl->WRSIZE   = ACCESS_32_BIT;        
dmaCtrl->tType    = frame_transfer;       
dmaCTRL->ADDMODERD = ADDR_FIXED;           
dmaCTRL->ADDMODEWR = ADDR_INC1;            
dmaCtrl->AUTOINIT = AUTOINIT_ON;          

您是否有任何支持、什么原因可能会导致该软件的行为?

感谢您的支持。

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    BTC 应在最后一个帧的最后一个元素被传输后生成。 在您的情况下、BTC 由传输第10帧的第4个元素生成。  

    您的 BTC 是否在最后一个元素传输之前发生?