This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1115:TMS570LS1115应用

Guru**** 2789725 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1112762/tms570ls1115-tms570ls1115-application

器件型号:TMS570LS1115

tms570ls1115芯片1.2V 内核电源的外部引脚滤波电容器的容差范围是多少?

2.是否没有规范中规定的1.2V 和3.3V 上电顺序要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    电源引脚上可以使用100nF、10nF 甚至更大的电容器。 去耦或旁路电容器的基本功能是减少电源引脚上的电压尖峰。

    不可以。该器件具有内置的 VMON 模块。 VMON 将处理1.2V 和3.3V 的电源序列