This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLAR-DCDC:使用具有 CBC 跳闸功能的模拟比较器时、升压转换器中出现大电流尖峰

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1111605/tidm-solar-dcdc-large-current-spikes-in-boost-converter-when-analog-comparator-with-cbc-trip-used

器件型号:TIDM-SOLAR-DCDC

大家好

我参考了上面提到的项目来构建 MPPT 升压转换器。 它使用模拟比较器输出 通过将升压转换器馈送到具有 CBC 跳闸选项的 PWM 输出来限制升压转换器的输出电压。  
电压按预期受限。 但是、当启用比较器限制时、输入电流会显示非常大的电流尖峰。 根据比较器输出、PWM 输出被关闭。  
当 PWM 输出打开时、大电流从输入中汲取、这会导致转换器出现故障。  
请为此提供解决方案。  


输入电压= 30V
限制电压= 50V
最大占空比= 0.6
未使用比较器限制时的最大占空比电压= 75V
PWM 频率= 100k
电感= 300uH
输出电容= 2mH

该转换器旨在用于200V 输入电压和400V 输出电压(5kW 负载)。  
因此输出电容较高。 我已开始测试上述低电压、以确保在没有任何大瞬态条件的情况下正常运行。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damith:

    您能否对实现的方法进行仿真、以查看尖峰是否符合预期? 我认为、由于它具有 MPPT 环路、它将始终尝试输出功率。 当您使用 CBC 功能时、升压转换器输入侧将获取功率并具有电流尖峰。

    谢谢、

    Qing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Qing

    是的、你是对的。 MPPT 尝试推送所有功率,因此其输出占空比总是尝试增加。 但在本测试用例中、即使我不想将其与 MPPT 一起使用、在此阶段、我没有使用 MPPT 算法。 我刚才为寄存器提供了一个 PWM 值、并观察了输入和输出是如何工作的。 触发内部比较器之前没有问题。 当输出电压超过 ADC 比较器块的设定点时、它将启动 CBC 运行、然后输出电压不会上升到高于设定点、但会发生高电流尖峰。  
    再说一次、这不是在运行任何算法的情况下进行的。 仅硬编码 PWM 参考值和内部比较器块处于工作状态。  



    Damith
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是这种情况,您是否可以进行仿真,以查看电路行为是否符合预期? 同时、在硬件上、您能否获取 PWM 信号、电感器电流、VIN 和 Vo 的波形?

    通过对比,应该揭开神秘的面纱。

    谢谢、