This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233H6PGE:SPI 转以太网 IC (W5500)

Guru**** 2524630 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, TM4C1233H6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1112141/tm4c1233h6pge-spi-to-ethernet-ic-w5500

器件型号:TM4C1233H6PGE
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDT

你(们)好

来自印度 Procyon TechSolutions 的问候。

我们使用 TM4C129ENCPDT 开发了一款产品。 我们制作了原型、并在我们客户的许多机器中实施、并且运转良好。 我们以前从 DigiKey、Mouser 购买 TM4C129ENCPDT 微控制器 IC。

现在、我们将投入生产。 但是、这些 IC 突然在每个在线市场中都变成了非库存、并且交货周期非常长。 我们计划切换到任何可 适应 我们产品的替代器件、而无需对软件和硬件进行大量更改。 我自己也检查过它。 但 TM4C129系列中的每个替代器件 也是非库存器件。  

因此、我们决定使用 外部 SPI 转以太网转换器- W5500模块切换到 TM4C1233H6PGE IC。 我有以下问题:

TI 是否提供任何 SPI 转以太网转换器 IC、以便轻松进行固件堆栈开发?

2.是否有用于将 TM4C 微控制器与 W5500模块连接的软件堆栈?

TM4C1233H6PGE  微控制器是否也有可能 在不久的将来不再提供? TI 是否有其他替代微控制器可供选择? 我们的产品仅需要4个 SPI 和1个 UART 以及一些 GPIO。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~用户名="461172" URL"支持/微控制器/基于 ARM 的微控制器组/基于 ARM 的微控制器/f/基于 ARM 的微控制器-论坛/1112141/tm4c1233h6pge-spI-to-ethernet-ic-w5500"]

    TI 是否提供任何 SPI 转以太网转换器 IC、以便轻松进行固件堆栈开发?

    2.是否有用于将 TM4C 微控制器与 W5500模块连接的软件堆栈?

    TM4C1233H6PGE  微控制器是否也有可能 在不久的将来不再提供? TI 是否有其他替代微控制器可供选择? 我们的产品仅需要4个 SPI 和1个 UART 以及一些 GPIO。

    [/报价]

    您好!

    -我也不知道 TI 产品中的任何以太网到 SPI IC。  

    -我们没有任何用于 W5500模块的软件堆栈。 我假设 W5500是一个 IC、它已经具有处理 TCP/IP 协议的内置堆栈。 您可以通过 SPI 接口与 W5500通信。  C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\SSI 下提供了 SPI 示例 、您可以参考这些示例来与外部 SPI 器件进行通信。  

    不幸的是,我们在一个关于供应和可夫性情况的公共论坛上没有什么可以提供的。  我不确定您是否有任何当地销售联系人、但如果没有、您也可以联系我们的客户支持中心、尝试获得更多了解、因为我无法在 E2E 上发表更多详细评论:https://ticsc.service-now.com/csm

    -至于可支持4个 SPI 和1个 UART 以及 GPIO 的 MCU、 TI 还将提供其他产品、其性能和价格各不相同。 请转至产品页面并使用滤波器缩小适合您应用的解决方案的范围。 https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/arm-based-microcontrollers/products.html