This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM57LHDK:RM57 HDK 设计文件

Guru**** 2549670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1111369/tmdxrm57lhdk-rm57-hdk-design-files

器件型号:TMDXRM57LHDK

大家好

请告诉我、PCB 布局的格式是 spnr038.zip。 我尝试将 RM57_hdk_reve.brd 作为 Eagle 设计导入 Altium Designer AD22、但它无法识别该文件。 我还尝试打开 Eagle v9.2.2中的文件、并以错误的方式进行响应。

请提供任何援助。

此致

Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 沃伦:

    HDK 是使用 Cadence Allegro 17.x 设计的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 QJ Wang。

    看起来、Altium 需要在 PC 上运行 Cadence Allegro 来导入文件格式。 我从 Cadence 下载并安装了 Design Viewer、但无法 使用此功能导入 PCB -错误窗口表示未找到 Cadence Allegro 安装。 您是否知道是否有人能够将 PCB 导出为其他格式?

    此致、Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 沃伦:

    抱歉、我的机器上没有 Allegro PCB 编辑器。 RM57x launchpad 是使用 Eagle 设计的。 是否可以使用 LaunchPad PCB 作为您的参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 QJ

    我已经在 Eagle 中打开了 LaunchXL2-RM57 -将尝试将其导入到 Altium 中以用作参考。

    Rgds Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ

    我设法将 LaunchXL2-RM57导入到 Altium 中、因此将使用它作为未来布局的参考。

    您是否可能拥有 Eagle 格式的任何 Hercules HDK 板。 我想确认电路板布局、因为我们打算在开发过程中将 HDK 用于 PoC。

    谢谢 Warren