This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:希望在 LPDDR4设计中使用数据位交换

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1111088/am2431-want-to-use-data-bit-sswapping-for-lpddr4-design

器件型号:AM2431

您好!

我的客户对围绕 LPDDR4的 PWB 设计有疑问。 应用手册"AM64x/AM243x DDR 电路板设计和布局指南(SPRACU1A)"如下所示;

"3.15通道、字节和位交换
所有信号、包括数据和地址/控制、都必须从 DDR 控制器路由1至1到 LPDDR4存储器。 不允许跨通道或在通道内进行字节交换。 同样、也不允许在字节信道之间或在字节内进行数据位交换。"

他们的 PWB 设计人员希望使用数据位交换方案。 他们说 、LPDDR4 PWB 设计提供数据位交换、存储器件具有此功能。

应用手册中的描述是否意味着
1. AM2431上的 DDR 控制器没有数据位交换功能,但我们可以在存储器设备端使用该功能?
   或
2. AM2431端和存储器设备端不允许交换数据位?

另一方面、在同一应用手册中提供了有关 DDR4的以下说明。

2.17.1数据位交换
只要交换的位位于同一字节组内、就允许数据位交换来简化路由。 这仅在不使用 CRC 时才可行。 但是、必须将每个字节中编号最小的主位连接到 SDRAM 上相应的位、而不进行交换。 即位0和位8。 此外、DM 和 DQS 位不得交换。

我们在 E2E 论坛上找到了类似的文章。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/834504/tda4m-isn-t-bit-swap-in-byte-supported-by-lpddr4?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=LPDDR4

他们是否可以在 LPDDR4设计中使用数据位交换?

此致、

Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不支持在 AM2431的 LPDDR4设计上进行位交换。 我们 支持直接1-1信号布线、如 DDR 电路板设计指南文档中所述。

    谢谢、

    Anita