This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:IBIS 模型

Guru**** 2772885 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1111521/am2432-ibis-model

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:AM2431DRA821U

大家好、

我的客户对 IBIS 模型有疑问。

  1. 看看 IBIS 模型(sprm720.IBS)、LVCMOS 模型有两种变体"LVCMOS_H"和"LVCMOS_V"。它们之间有何差异? 例如、PRG0_PRU1 GPO9引脚连接 LVCMOS_H 模型、但 PRG1_PRU0_GPO0连接 sprm720.IBS 中的 LVCMOS_V 模型。
    在 AM2431数据表中、表6-1。 引脚属性(ALV、ALX 封装)(续)、我比较了 PRG0_PRU1_GPO9和 PRG1_PRU0_GPO0的详细信息。区别似乎只是电源域(VDDSHV1或 VDDSHV2)。 是否有任何其他因素导致了这种差异?
  2. 研究 IBIS 模型(sprm720.IBS)、LVCMOS_H 似乎有六个变体(1.8V/3.3V x 标称/慢速/快速)。 仿真应该使用哪一个?

    |******** LVCMOS
    [型号选择器] LVCMOS_H
    lvcmos1_nom_1p8_h PRWDWUWSWEWCDGLVCMOS_H@ nom_1p8_comment
    lvcmos1_nom_3p3_h PRWDWUWSWEWCDGLVCMOS_H@ nom_3p3_comment
    lvcmos1_SLOW_1p8_h PRWDWUWSWEWCDGLVCMOS_H@ slow_1p8_comment
    lvcmos1_SLOW_3p3_h PRWDWUWSWEWCDGLVCMOS_H@ slow_3p3_comment
    lvcmos1_fast_1p8_h PRWDWUWSWEWCDGLVCMOS_H@ Fast_1p8_comment
    lvcmos1_fast_3p3_h PRWDWUWSWEWCDGLVCMOS_H@ Fast_3p3_comment

    我在 TI E2E 上找到了一篇相关文章。
    e2e.ti.com/.../dra821u-does-the-ibis-model-work-with-the-drv_str-setting
    DRA821U:ibis 模型是否与 DRV_STR 设置一同工作? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    它提到了另一个器件、但它说我可以使用在 padconfig 寄存器的 DRV_STR 位上设置的模型。
    在另一个问答(第86号)的回答中、我们应将 DRV_STR 设置为00b。 这是否意味着我们使用标称模型进行仿真?
    我希望我们可以选择慢速模型(将 DRV_STR 设置为"慢速"驱动器强度的值)、因为有慢速驱动器的模型。 考虑到信号速率和 PWB 设计、我想对输出引脚使用慢速驱动器。

此致、

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、

    AM243x 有一个更新的 IBIS 模型、该模型具有更新的值、这是应用于仿真的版本。 请确保 sprm730b.IBS (https://www.ti.com/lit/zip/sprm730) 用于仿真。  

    1. 看看 IBIS 模型(sprm720.IBS)、LVCMOS 模型有两种变体"LVCMOS_H"和"LVCMOS_V"。它们之间有何差异?

    后缀_H 和_V 是指 IO 的方向、其中_H 是水平方向、_V 是垂直方向。  

        2.研究 IBIS 模型(sprm720.IBS)、LVCMOS_H 似乎有六种变体(1.8V/3.3V x 标称/慢速/快速)。 仿真应该使用哪一个?

    对于1.8V vs 3.3V 模型、取决于您是否计划提供 IO 电源 VDDSHV IO 组 为1.8V 或3.3V。 数据表列出了每个焊球编号的功率。 例如、AM243x LaunchPad 将 IO 电源 VDDSHV[0-4]连接到3.3V 电源、因此 VDDSHV[0-4]电源域中的所有焊球应为3.3V 型号。  

    padconfig 寄存器的 DRV_STR 位在复位时为00b 、与标称模型相关。 如果应用要求引脚具有"慢速"驱动器强度、则应将 DRV_STR (位19-20)设置为 10b。 最好在所有3个流程角(标称/快速/慢速)上进行仿真、以便全面了解整个流程变化的性能。 下面是一个 PADCONFIG 寄存器的示例:

    此致、

    Erik