This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:TivaWare#39;s SysCtlDelay 函数

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1111238/ek-tm4c1294xl-tivaware-s-sysctldelay-function

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDTTM4C123

在 TM4C1294NCPDT 中、我使用 TivaWare 的 sysctl 延迟来使用1秒延迟、但它在1秒或几百 ms 的时间内不稳定、每次打开电源。

请告诉我是否有使用 SysCtlDelay 的先决条件。 代码本身是一个简单的代码、每秒使 LED 闪烁一次、如下所示。

工作频率设置为120MHz。

----

G_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz |
                                            SYSCTL_OSC_MAIN |
                                            SYSCTL_USE_PLL |
                                            SYSCTL_CFG_VCO_480)、120000000);
while (1)

      i32USR = SysCtlClockGet ()/3;
       ROM_GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0、GPIO_PIN_0);/* LED4-ON *
       SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/3);//延迟1秒
       ROM_GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0、0U);  /* LED4-OFF *
       SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/3);//延迟1秒

----

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     不能在  TM4C129器件上使用 SysCtlClockGet ()。  SysCtlClockGet 是一个仅用于 TM4C123的 API。 您需要在下方写下内容。  

           SysCtlDelay (g_ui32SysClock / 3);//延迟1秒