主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT、 TM4C123
在 TM4C1294NCPDT 中、我使用 TivaWare 的 sysctl 延迟来使用1秒延迟、但它在1秒或几百 ms 的时间内不稳定、每次打开电源。
请告诉我是否有使用 SysCtlDelay 的先决条件。 代码本身是一个简单的代码、每秒使 LED 闪烁一次、如下所示。
工作频率设置为120MHz。
----
G_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz |
SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL_USE_PLL |
SYSCTL_CFG_VCO_480)、120000000);
while (1)
{
i32USR = SysCtlClockGet ()/3;
ROM_GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0、GPIO_PIN_0);/* LED4-ON *
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/3);//延迟1秒
ROM_GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0、0U); /* LED4-OFF *
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/3);//延迟1秒
}
----
谢谢、
Astro