This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:设计审查-有点紧急-原型在启动时消耗高电流。

Guru**** 2748295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1110322/tm4c123gh6pm-design-review---somewhat-urgent---prototype-drawing-high-current-at-startup

器件型号:TM4C123GH6PM

大家好、

我创建了一个使用 Tiva 芯片的定制 PCB:  TM4C123GH6PMI7。  今晚、我将进行电路板启动测试。  VCC 和 GND 之间没有短路、但当我向电路板施加电源时、它希望消耗一个放大器。  (我的实验电源限制了电流。)

在前几年、当我看到类似的行为时、有一个电容器或缺失的东西。   TI 是否有人可以为我提供有关可能出错的问题的快速回顾和建议?

所附为顶层原理图。  

感谢您提供任何指导。  我们在7月初提供了预量产演示(大多数软件都在开发板上启动并运行。

再次感谢、

Bob

e2e.ti.com/.../BagTag_5F00_Tiva_5F00_Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我可以参考的任何建议或应用手册?

    谢谢、

    Bob

    PS 如果有人拥有此芯片的最新开发板的原理图、这也会很有帮助。  再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    我们的原理图审阅相当有限、但我可以尝试在今天的某个时候查看。

    对于文档:

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    昨天晚上我知道处理器可能处于睡眠状态、因为我将"WAKE_N"线拉高、此时该线应该是低电平、但这不会导致大电流消耗。

    非常感谢您的链接!

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我看到的最大问题是、您没有正确的 LDO 滤波电容器。 VDDC 引脚用于 LDO 滤波电容器、它们对其上的电容值有非常具体的要求- 3.3uF 至3.4uF。 您可以在系统设计指南的第3.3.2节中找到所有详细信息。

    接下来、GNDX 未接地。 此连接需要接地。 我不确定这样连接时会发生什么情况、但这确实需要解决。

    除了 VDDC 电容器缺失之外 、我还看到其他电源引脚的大容量电容不足。 您应该在器件的不同引脚/侧面具有2-22uF 的大容量电容。

    此外、在查看 原理图和此处的上下文时、我还没有做过相当多的 PCB 设计、因此我可能已经过时了一些使用的现代 PCB 设计工具、 我试图弄清楚所有这些 x 在连接上的重要性、因为我本能地说、这将表明连接未正确完成:

    这就是我在简短回顾中发现的、但可能会有更多问题、因此我强烈建议详细了解系统设计指南并相应地修改原理图。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!   我将在明天对此展开工作。

    Xs 告诉错误检查器不要抱怨该引脚缺少驱动源。 (请注意输入箭头。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    啊、好的、这是有道理的。 感谢您的教育。

    此致、

    Ralph Jacobi