This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCZAD:特定问题

Guru**** 2928730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1108920/tm4c1294nczad-trouble-on-a-specific-s-n

器件型号:TM4C1294NCZAD

我们已经使用 TM4C1294NCZADI 器件几年了、但在最近一次生产200张卡时、我们发现了一个问题:我们正在尝试了解它是否与序列号为95AO7UW 的生产批次相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我没有听说过任何与序列号相关的问题、但 如果您希望我们查看可能的生产批次数据 、我需要一个器件的图像才能获得生产日期代码标记。

    此外 、了解您所面临的问题也很重要。  每当审核生产批次数据时、 我们都需要 分析 发现影响的特定器件特性、以便能够提供任何有意义的反馈。  

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、感谢您的回复和关注。

    此处出现了工程师描述的问题:"问题似乎是软件未正确加载、因此无法"启动"。使用不同批次的另一个微处理器替换组件可解决问题。  使用 harwdare "Reset"时、芯片仍然无法正常工作。  通过仿真器(连接到电路板)的软件"复位"、可以正常工作。  将引脚 PE0/AIN3/U1RTS 放置在具有上拉电阻的 H3至3V3位置时、效果良好。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    谢谢您-我  现在提交了有关批次信息的查询、但我收到了团队的另外两个问题:

    1. 这些器件来自何处(例如、哪个经销商、TI 等)?
    2. 您是否也可以为工作设备发送序列号、以便我们可以比较工作批次与故障批次?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、再次感谢您的支持。


    目前、我有几个工作批次可供报告: 8AFI2V - 76AQJ6W - 9C4Eiw - 22ATSPW - 22ATSQW。

    普罗旺斯的问题有点复杂… 我们都知道、现在很难:为了不停止生产、您可以在任何您认为可靠的地方寻找材料! 我们从分销商(Arrow、Avnet、DigiKey、Mouser)购买产品,但也从代理商那里购买产品,结果一般都很好:在这种特定情况下,故障器件不是来自分销...

    此致

    Antonio Origgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    感谢您在此处添加了详细信息。 我查看了您提供的批号 、该编号可以是95A07UW 或 95AO7UW、在与我们的质量团队进行审查后、我们找不到有关该编号的任何批次信息。

    鉴于所显示的问题、材料来源以及没有任何历史批次信息、我们认为具有该批次代码的批次器件不是 TI 原厂器件。

    关于您提供的代码-我已验证 76AQJ6W/221ATSPW/222ATSQW 是有效的批次号码。

    对于 9C4Eiw、这没有得出结果、但当我检查 9C4E1W 时、结果确实如此-因此可能需要验证该批次的 I vs 1可能性。

    同时、我无法验证 8AFE2V 是否为合法批号-该编号是否正确? I vs 1或 V vs W 可能是差异。 如果正确、我们将无法验证它。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="189615" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1108920/tm4c1294nczad-ture-on a-specific s-n/4113029#4113029"]无法验证 8AFE2V[]

    您好 Ralph、

    你是对的:我已经亲自检查了这个项目,实际上,p/n 是8AAF1ZW…

    [引用 userid="189615" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1108920/tm4c1294ncszad-ta-specy-s-n/4113029#4113029"]具有该批次代码的器件不是正品 TI 器件[引用]

    所以,很明显我们不是很幸运购买了这款产品...... 真遗憾! 但是,我们似乎可以用所有的东西,用我上面写的“诀窍”,当我写这篇文章时,我们测试了大约20张卡片:我们将看到成功率是多少。

    非常感谢你的帮助。
    我希望如果我们有需要的话,我可以再次打扰你,其实我真的希望不要...... !!!

    此致、

    Antonio Origgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我没有想到2对 Z. 我检查 了8AAF1ZW、并可以确认批号是否有效!

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    以下是您(以及任何其他社区成员)有关潜在假冒器件的一些附加信息:

    步骤:
    所有与假冒材料验证相关的咨询均应发送至 ti-counterfeit@list.ti.com

    必填信息
    1.填妥的假冒产品申请表(附於郵件底部)
    2.设备底部和顶部以及条形码标签的高质量图片
    3.运输文档的副本/图片、即向 TI 或 TI 授权经销商展示器件来源的装箱单。

    ti-counterfeit@list.ti.com 提供所需信息后、TI 将审查验证请求。
    重要说明:组地址(ti-counterfeit@list.ti.com)的附件总大小限制为1MB。 如果需要、请在超过此大小限制时发送多封电子邮件。

    e2e.ti.com/.../Counterfeit-Validation-Form.pdf

    此致、

    Ralph Jacobi