This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:RSVD 引脚应连接到测试点

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1110264/am2431-rsvd-pins-should-any-be-connected-to-test-points

器件型号:AM2431

我注意到、在多个开发板中、多个 RSVD 引脚连接了测试点。

我应该将它们保持断开状态吗?

因为我在数据表、勘误表、核对表或参考指南中找不到任何内容,所以是否有任何相关的文档或建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM243x 数据表在第6.3.21节中列出了保留引脚、并包含所有应保持未连接的保留引脚的脚注。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我明白了。很抱歉有问题。 由于某种原因、它未显示在我搜索文档中。