This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:有关 AM64x 和 AM243x 系列工业通信子系统的问题

Guru**** 2766285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1109706/am2431-questions-on-the-industrial-communication-subsystem-for-the-am64x-and-am243x-family

器件型号:AM2431

作为一家专门设计用于内部通信的现场设备的公司、我们目前正在评估 AM64x 和 AM243x 系列处理器的使用情况、该系列配备工业通信子系统(EtherNet/IP、Profinet ...)。 由于无法在网上找到有关此内容的详细信息、TI 技术支持人员将我转至该支持论坛:

  1. 各自的协议栈支持 Profinet 和 EtherNet/IP 标准的哪些功能(详细列表)?
  2. Profinet 协议栈是否支持最新的 Profinet 规范(2.42)?
  3. 协议栈是如何更新的、并以何种间隔更新? TI 保证提供协议栈的更新、直至达到哪一点?
  4. AM64x 和 AM243x 系列处理器的价格是否涵盖了工业协议栈的所有许可证费用? 如果是、这是否也适用于堆栈的未来更新? 协议栈的技术支持成本是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    见下文答复。

    1:各自协议栈支持 Profinet 和 EtherNet/IP 标准的哪些功能(详细列表)?  

    mh> MCU+ SDK 包含每个协议的数据表。  可在 https://dev.ti.com/tirex/explore/content/mcu_plus_sdk_am243x_08_02_00_31/docs/api_guide_am243x/INDUSTRIAL_COMMS_TI_STACK.html 上的工业通信工具套件文档文件夹中找到这些文档

    2、Profinet 协议栈是否支持最新的 Profinet 规范(2.42)?  

    MH>TI 正在努力实现 PN 认证、它将获得2.42认证。

    3. 协议栈是如何更新的,以及更新的时间间隔是多久? TI 保证提供协议栈的更新、直至达到哪一点?

    mh>没有特定的更新间隔。  协议栈将随着新规范的发布而更新、并包含在 MCU+ SDK 中。

    4.  AM64x 和 AM243x 系列处理器的价格是否涵盖了工业协议栈的所有许可费用? 如果是、这是否也适用于堆栈的未来更新? 协议栈的技术支持成本是多少

    mh>协议许可成本包含在 AM64x 或 AM243x 器件的价格中、该器件支持由可订购器件型号指定的协议。 MCU+ SDK 中包含协议栈、MCU SDK 中也会提供更新。  可以通过 MCU+ SDK 在 AM64x/243x EVM 和 AM243 Launchpad 上评估协议、但仅在启用了协议的器件的客户硬件上运行协议。 TI 免费提供协议的技术支持。

    此致、

    Mike