This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:F021 ECC

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1109964/tms570lc4357-f021-ecc

器件型号:TMS570LC4357

王工:μ A  

通过xds仿真器下载程序 CPU ERROR等亮,安装这个网址的说明以及您提供的cmd文件,编译的程序下载后无法执行。

https://software-dl.ti.com/hercules/hercules_docs/latest/hercules/How_to_Guides/index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    请在 CCS 中打开 ECC 生成:

    CCS --项目属性--> ATM 链接器-->高级选项-->链接器输出-->控制 ECC 生成是打开还是关闭:选择打开

    2.将程序加载到闪存时,请禁用以下功能:

    • 自动 ECC 生成
    • 闪存验证
    • 程序加载前的空白检查
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王工,按照上述步骤测试程序正常运行了,但是不理解使用J - Link仿真器下载程序,不会报出ECC 错误,使用xds仿真器(默认勾选Auto ECC 生成、闪存验证)、程序下载完成就会报出ECC 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    很高兴知道您已使其正常工作。  

    [,userid="515878" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1109964/tms570lc4357-f021-ecc/4114934#4114934"]但是不理解使用J μ m Link仿真器下载程序,不会报出ECC 错误[/引述]

    我也不知道。