This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCZAD:TM4C1294NCPDTT3程序写入

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1109956/tm4c1294ncpdt-tm4c1294nczad-tm4c1294ncpdtt3-program-writing

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

使用 JTAG 将程序写入 TM4C1294NCPDTT3时、是否可以将引脚33和34连接到 AWR1843?

此外、如果 JTAG 引脚以外的引脚连接到写操作上的差值、是否有任何不方便的引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasu-San、

    现在、我可以看到我们正在讨论具有多种用途的引脚、我不太确定。 这些引脚不会同时切换、但如果器件正在进行编程、则 AWR1843将无法通过这些引脚成功发送数据、直到编程完成并重新启动外设。

    我不知道如何回答您的另一半问题。 或许最好通过将其作为主要器件型号来向 AWR1843团队提出一个问题?

    此致、

    Ralph Jacobi