This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:从401r 迁移到401y Launchpad

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1110231/msp432e401y-moving-from-401r-to-401y-launchpad

器件型号:MSP432E401Y

您好!

 是否已将所有驱动程序库矢量从401r 更改为401y?

在401r 中、似乎所有有效的库调用都会在401y 中引起意外中断

 我在 main()中的前两个调用

  MAP_WDT_A_HOLDTimer

 闪存邮箱、  

if (*((uint32_t*)(ack_factory_reset))!= 0xACE)

现在、我的第三个呼叫是:

3. map_ResetCtl_getSoftResetSource()

也许有一个新的映射?

我是3分中的0分,是时候打电话给教练,恢复自信,还是把我送到次要联赛。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P 系列和 E 系列之间的一个明显区别是、E 系列(几乎)中的所有器件都是时钟门控的、因此您需要采取显式操作来启用它们。 例如、要启用 GPIOB、您需要使用:

    >SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);
    >while (!SysCtlPeripheralReady (SYSCTL_Periph_GPIOB));

    (实际上,旋转环路非常快--我记得大约有5个系统时钟。)

    要了解 E 系列 driverlib 的工作原理、您可以在此处查看示例套件:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AATxSWTpEOiay-CB0AJmhg__J4.hfJy__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    立即调查。

    我将从401r 移植到401y、但最终用途将是4111

    4111是否与401y 驱动程序兼容、或者我是否必须再次端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P4111 (通常)与 P401R 兼容。 E411Y 与 E401Y 兼容。 P 系列和 E 系列彼此非常不同-- E 系列实际上是 Tiva (TM4C 系列)。

    就个人而言、如果我计划随后迁移回 P 系列、我会尝试避免从 P 系列迁移到 E 系列。 (我想(?) 所有 P 系列器件都已淘汰。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们(MIT Haystack)在多年前启动了该项目、我们基于4111的产品刚刚 从工程模型发展到飞行模型、并在今年年底交付给 NASA。

    很难根据消费者零件淘汰计划开发出开发时间较长的辅助产品。

    我敢打赌、商业公司有整个部门专门负责跟踪器件 淘汰情况、我们没有。

    感谢您提供的信息、将其传播到管理链中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道发生了什么。

    我的计划是在第二市场(ebay)购买401R launchpad