This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:从401r 移至401y、BSL 的闪存邮箱现在不起作用

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1110219/msp432e401y-moved-from-401r-to-401y-and-flashmailbox-for-the-bsl-now-doesn-t-work

器件型号:MSP432E401Y

您好!

 我刚刚从401r 移动到401y launchpad、BSL 的闪存邮箱是否已消失?

 闪存邮箱地址矢量 ACK_factory_reset 会导致401y 意外中断。

 这在401r launchpad 上运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道发生了什么。

    当我看到一个允许我执行此操作的按钮时、我将关闭此按钮。

    我的计划是在第二市场(ebay)购买401R launchpad