This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:使用 LIN/SCI 时、位错误是否对 SCI 有效?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1110162/tms570lc4357-is-bit-error-valid-for-sci-when-using-lin-sci

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

我们将 LIN1用作 SCI、《安全手册》建议在传输期间检查错误(帧错误、位错误等)。 我们知道可以忽略一些建议、因为这些错误仅对 Lin 模式有效、但技术参考有时建议位错误对 Lin 和 SCI 有效、有时仅对 Lin 有效。 据我所知、一个位错误不是 SCI 接口的一部分。
参考:表29-4表明位错误适用于 SCI 以及表上方的列表。

(Q1)这是否是《技术参考手册》中的错误?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    仅 LIN 模式支持位错误。 SCI 不支持位错误。 在 TRM 的表29-4中、这是一个错误。  

    感谢 Max 指出这一点!