This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:数据表缺少 ALV 封装的几个电源引脚

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1109943/am2431-data-sheet-is-missing-several-power-pins-for-alv-package

器件型号:AM2431

我正在使用第三方创建的符号、因此我要对引脚排列进行双重检查。

我注意到、ALV 封装的数据表中未显示多个电源引脚的引脚。

例如、数据表中仅列出 J10的 VDD_CORE 似乎在 J12、K9、K11、L8、L12、 SPRR432开发板上的 M9、M11、N8、N10和 P9

我看到另外几个不正确的条目、例如 VDDSHV0 - VDDSHV5、每个仅显示一个引脚、而开发板显示两个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lance、

    此问题已得到解决、更正将反映在即将推出的 AM243x 数据表版本中。

    此致、

    Zackary Fleenor