This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:关于 TI-RTOS 附带的外设驱动程序的源代码。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1109597/tm4c1294ncpdt-about-the-source-code-of-the-peripheral-driver-that-comes-with-ti-rtos

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

我们正在使用 Tiva C (TM4C1294NCPDT)评估板 EK-TM4C1294XL 开发在 TI-RTOS 上运行的固件。

作为固件规范、SPI、I2C、UART、GPIO ADC 必须工作。
但是、此处使用的用于 Tiva C 的 TI-RTOS (版本2.16.00.08)没有 ADC 驱动程序。

由于没有合适的样本、我遇到了问题、因为我无法实现 ADC 驱动器。

请告诉我如何为 Tiva C (TM4C1294NCPDT)实现 ADC 驱动程序。