This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:PWM 示例代码

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1109941/tm4c1294ncpdt-pwm-example-code

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

我们的客户正在寻找 TM4C1294NCPDT 的 PWM 示例代码 、该代码不使用为 PWM 开发的任何特殊库来控制 GPIO 的输出电压。 根据我们的客户、
我希望生成临时生成的 PWM 代码。 这样、如果我的代码中存在错误、我就不需要深入探究函数来查找错误。 我搜索过论坛、但似乎可用代码正在使用 PWM 库。
此致、
Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    正确、我们提供的所有 PWM 代码和支持均使用 TivaWare 驱动程序库。

    我们不支持临时创建/非库代码。 如果客户愿意、可以实施、但我们不会为此提供技术支持。

    TivaWare API 经过全面测试、 并由数百个客户使用、没有任何问题。我们在2.2.0.295中的最新版本解决了所有随时间推移报告的 PWM 错误。

    此致、

    Ralph Jacobi