请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我尝试使用 SPI4与 ADC 芯 片连接,但是在使用 Halcogen 生成的函数 spiTransmitAndeData()写入 DAT1寄存器时,我可以看到生成了时钟,但 CS 引脚保持高电平,因为 ADC 没有响应。 我已确保在引脚多路复用设置中启用 SPI4。
如果有任何建议、我们将不胜感激。谢谢