This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:HalCoGen Tau 的评估显示 LDRA 许可证安装失败

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1108687/safeti-halcogen-csp-evaluation-of-halcogen-tau-shows-ldra-license-installation-failure

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我们需要   TI 共享的“用于 TMS570LC43x 器件04.07.01的 SafeTI HALCoGen CSP”评估套件的支持。

我们遇到了与此相关的使用问题。

 

我们需要找到以下错误的解决方案(附带屏幕截图)

 

在这里、我们成功安装了以下组件:

  1. 用于 TMS570LC43x 器件的 SafeTI HALCoGen CSP 04.07.01 (有效和评估)
  2. LDRA 工具套件许可证10.0.2 (有效期为1年)

 

以下是我们迄今为解决上述问题而开展的活动:

1.       按照用户手册中的建议更新了 Perl 版本。

2.       根据所选器件添加了项目

3.       根据用户指南填写工具所需的一般信息(请参阅屏幕截图)。

4.       选择了测试用例(以下组合)

A.        单个测试用例

B.        多个测试用例

C.        FuncTest

D.        UnitTest

 

我们还在用户指南中查找了正确的编译器路径/许可证路径、但无法找到相同的路径。

我们仍然停留在所附屏幕截图中所示的时间点。

 

请支持解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与 LDRA 专家沟通后、将下载 LDRA 工具并进行检查。 谢谢