请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家、您好!
诊断 PMM5建议使用3种测试模式测试 PMM、而 PMM6建议使用3种测试模式测试 Power Domain 不活动监视器。
(Q1)由于 PMM5和 PMM6都发出相同的错误信号(在错误强制模式和自检错误强制模式下)、我想知道 PMM5自检是否已包含 Power Domain 不活动监视器?
谢谢、 此致、
最大
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
诊断 PMM5建议使用3种测试模式测试 PMM、而 PMM6建议使用3种测试模式测试 Power Domain 不活动监视器。
(Q1)由于 PMM5和 PMM6都发出相同的错误信号(在错误强制模式和自检错误强制模式下)、我想知道 PMM5自检是否已包含 Power Domain 不活动监视器?
谢谢、 此致、
最大