This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1115:内部晶振问题

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1108932/tms570ls1115-internal-crystal-issue

器件型号:TMS570LS1115

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

在基准测试期间、小扭矩没有问题。 高扭矩具有以下误差:

CAN 通信中断、电源电流减小、ePWM 输出频率更改为1k (设计为10K)。

单板仿真发现、晶体短路时的行为与上面的情况类似。  客户想知道 TMS570LS1115是否有一个内部晶振、哪个引脚由与外部晶振相对应的信号引脚供电。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~引脚 userid="496057" URL"/support/microrims/arm-based microrims-group/arm -based microriors/f/arm based 微控制器-forume/1108932/tms570ls1115-internal-crystal-issue"] CAN 通信丢失、电源电流降低、ePWM 输出频率更改为1k (设计为10K)。[/引述]

    电路板上的电压稳压器是否为电机提供足够的电流?  

    此器件有一个内部振荡器。 内部振荡 器主要用于监控晶振输入频率。 如果频率下降到一个固定范围之外、时钟检测将时钟从振荡器切换到一个内部生成的自由运行频率(由低功耗振荡器 LPO 生成)。

    外部晶振连接到器件的 OSCIN、OSCOUT 和 Kevin GND。