This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:CCS 调试中的表达式遭受"执行状态阻止访问"

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM6442, TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1108153/am2634-the-expressions-in-the-ccs-debug-suffer-execution-state-prevented-access

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: AM6442SK-AM64TMDSCNCD263

您好!

我正在 AM2634 controlCARD TMDSCNCD263上运行一些简单的项目。 我发现 CCS Debug 无法显示所选全局表达式的值。 相反,它显示“无法读取0x.....:执行状态阻止访问”。 无论项目是基于 FreeRTOS 还是 NOTOS、都会发生这种情况。 此外、该错误也会在我的另一个 Sitara 板 SK-AM64 (AM6442)上发生。 我使用的是 CCS 和 SDK 的最新版本。

请问如何解决这个问题?

非常感谢!

Jony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jony:

    内核运行时、CCS 表达式窗口不会显示变量值。 这是 XDS110 JTAG 的一个限制。 为了在表达式窗口中显示不同捆的值、您必须停止磁芯:

    当 R5_0_0正在运行时

    暂停 R5_0_0

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您的回复。

    我已通过使用180引脚基板上的 JTAG 端口将调试探针更改为 XDS200。 此错误仍然存在。 XDS200是否还不支持 在 R5_0_0运行时显示表达式?

    此致、

    Jony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jony:

    我认为是这样。 您需要获取 XDS560 Trace Pro、以便在内核运行时能够查看变量的值。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    我知道、但 XDS560太贵了。 我认为 TI 工程师也许应该能够在内核运行时使用那些更实惠的调试探针来显示表达式值。 这在调试项目时很重要。 就像在 C2000上一样、我们 甚至可以使用 XDS100来实现这一点。

    此致、

    Jony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jony:

    下面是使用 XDS110的 UART 的权变措施。 请参阅应用手册的第2.1节 :https://www.ti.com/lit/an/sprad20/sprad20.pdf?ts=1654872302109&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F。 此方法的源代码位于 :https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEirKpsXdt4NcPA7y.vujQ__TgMm0pe__LATEST中。 MCU+ SDK 集成即将到来。

    此致、

    Ming