This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:将 SW-TM4C-BOOTLDR-UG.2.2.0.295中的 UART1更正为 User1

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1108418/tm4c1294ncpdt-correct-uart1-to-user1-in-sw-tm4c-bootldr-ug-2-2-0-295

器件型号:TM4C1294NCPDT

在 SW-TM4C-BOOTLDR-UG.2.2.0.295 (名为"SW-TM4C-BOOTLDR-UG.2.2.0.295.pdf"的文件)中、在第"4. 以太网更新"、在句子中

"以太网控制器将配置为使用存储在 USER0/UART1数据寄存器中的 MAC 地址。。。"

我将把"UART1"替换为"User1"。

祝你一切顺利、

Piotr Kasprzyk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    我当然同意这个替换!

    我将为这一改进提交一份错误报告。

    此致、

    Ralph Jacobi