主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、
您好!
我尝试使用引脚36、38、35和34将 SCI3配置为与另一个内部器件通信。 我在 halcogen 的 SPI3选项卡下配置了所有这些驱动程序、并在驱动程序选择菜单中选择了 SPI3驱动程序。 我之所以感到困惑、是因为该处理器的文档仅列出标记为 MibSPI3的寄存器、而不仅仅是 SPI3。 我是否能够在这些引脚上仅使用 SPI、或者我是否必须使用 MibSPI? 我将通过代码移植来为单独 的处理器提供服务、因此如果我可以继续使用 SPI、那就更好了。