This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:ADC -同时对两个信号进行采样(并行)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1106967/tms570ls1224-adc---sampling-two-signals-at-the-same-time-parallel

器件型号:TMS570LS1224

你好

我正在使用 TMS570ls1224、并且希望将两个信号模拟转换为数字。

必须同时(并行)对两个信号进行采样。

由于控制器有两个 ADC 模块、是否可以将一个信号连接到 AD1IN[0]、将一个信号连接到 AD2IN[0]以同时对信号进行采样?

是否有其他解决此问题的方法?

谢谢、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="523548" URL"~~/support/microrims/arm-based microsets-group/arm -based microset/f/arm -based 微控制器-forum/1106967/tms570ls1224-adc--sample-two-signs-at the same -time-parally]]是否可以将一个基于信号的微控制器连接到基于 arm 的单个信号/outls/sample-forum/adf/sense/sensings/sem-out-out2个链接到 s/sensings/sem-outlife[les]/adcensings/sem-forum/ads/sem-out-out-out-forum/ads[lif-forum/out-out-forum/out-out-tranes]/transcale]"[lif-forum-forum-out-forum/out-out-out-out-out-out-out-out-out-

    是的、您可以同时连接输入信号 ADC1IN[0]和 ADC2IN[0]。 但我建议将输入信号连接到 ADC1IN[16]和 ADC2IN[0]。 ADC2[0]和 ADC1IN[0]使用相同的信号引脚(引脚58)、这意味着输入信号连接到引脚58。

    当在共享通道上同时使用 ADC1和 ADC2时、 采样窗口必须相同,这样 采样窗口才能完全匹配,或者在 一个 ADC 的采样窗口结束和另一个 ADC 的采样窗口开始之间不会与至少2个 ADC 周期的缓冲区重叠。

    请将共享模拟输入上限限制为低于(VDDA - 0.3V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    抱歉、我的问题不清楚、因为我不想并行连接信号。 请容许我重新提出我的质询。

    我有两个不同的信号(I/Q 雷达信号)。 为了保存两个信号之间的相位信息、我需要同时(同时)对它们进行采样。

    因此、我的问题是:我应该将这两个信号连接到哪个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    在 TMS570LS1224平台上、ADC1支持24个通道、 ADC2支持16个与 ADC1[23:8]共享的通道。

    您可以为您的应用使用两个通道中的任何一个。  

    例如、ADC1IN[0]和 ADC2IN[0]、但 ADC1IN[8]不应使用、因为它与 ADC2IN[0]共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设我 将 SIGNAL _1连接到 AD1IN[0]、将 SIGNAL _2连接到 AD2IN[0]:

    然后、如果我同时将 AD1IN[0]和 AD2IN[0]分配给转换组1、那么信号是否会按顺序转换而不是同时转换?

    或者、如果我将 AD1IN[0]分配给转换组1、将 AD2IN[0]分配给组2、是否仍然存在延迟、因为我需要单独触发每个组的转换?  

    是否有一种可以完全同时转换两个信号的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="523548" URL"~/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm -based-microcontrollers/f/arm based-microcontrollers-forum/1106967/tms570ls1224-adc--采样-双信号-同时-并行/4104804#4804104"]、不会同时转换信号[引用?]

    如果 ADC1组1和 ADC2组1使用相同的触发器、它们将同时开始转换。  

    [~ userid="523548" URL"/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1106967/tms570ls1224-adc---sampling-two-sensor-ats-ate-lote-time-parally/4104804#4804104]"、因为如果我需要为每个转换组分配 AD2IN[AD1IN]、则仍需为 AD2IN]、因为每个转换组0和 AD2IN[I 仍需为 AD2IN]、因为转换组0、并且仍需为 AD2IN2、因为每个转换组0、  [/报价]

    如果 ADC1组1和 ADC2组2使用相同的触发器、ADC1组1中的 ADC1IN[0]和 ADC2组2中的 AD2IN[0]将同时开始转换。 每个组都可以有自己的触发事件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的澄清。