This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:次级引导选择

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1106325/am2431-secondary-boot-selection

器件型号:AM2431

在软件开发过程   中、我尝试在硬件中支持需要从 QSPI、No Boot 和 UART Boot 模式等各种主要引导位置进行引导、因此开发工具将在我正在开发的新硬件平台上轻松工作。

我的问题是、当软件工程师进行开发时、主引导位置和备份引导位置可以是相同的位置、这样 AM2431即使是相同的、也会尝试主引导位置和备份。 例如、如果我已经选择了主端口作为 UART、则备份可以是"UART"。 提出这个问题的原因 是、我想确保这不会导致引导加载程序逻辑出现问题、因为如果 SW 开发人员更改 DIP 开关位置、它将简化不同外设启动位置之间的 DIP 开关更改。 我可以禁用备份引导并选择无、这不会是问题、但我首选不这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    AM243x 器件支持的引导模式在 TRM 中的第4章、表4.1 ROM 引导模式中列出(SPRUIM2C–2020年5月–2021年9月修订版)。 此处的代码片段:

    因此、UART 可用作主引导模式以及备份引导模式、具体取决于所使用的器件、如果该器件支持该外设、也可支持其他模式。 请参阅同一节中的注释。

    希望这是您的问题的答案。  

    此致、Shiv