This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM48L952

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, RM48L952, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1096446/rm57l843-rm48l952

主题中讨论的其他器件:RM48L952RM57L843HALCOGEN

可以使用 RM57L843重新放置 RM48L952

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandre、

    如果您使用 RM48L952 ZWT 封装、 RM57L853与 RM48L952ZWT 引脚兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有从  RM48L952ZWT 封装到 RM57L853ZWT 的迁移注意事项文档。 软件/硬件移植等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandre、

    不、我们没有 RM48Lx 和 RM57Lx 的迁移指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    • 步骤1:为了迁移到而不是阅读两个控制器的硬件参考手册,请简化我首先使用 HALCOGEN 并为  ZWT 生成 RM48L952 HALCOGEN 项目 ,以及为 ZWT 生成 RM57L843项目的过程。
    • 步骤2: 要比较生成的每个文件,这就需要重命名所有 RM57L843文件夹 C 文件和带有前缀 HL_文件的头文件以删除 HL_。现在,这两个文件都与 RM48L952ZWT 和 RM57L843ZWT 匹配并具有相同的名称。  
    • 步骤3:使用 Beyond Compare 或 TotalCommander 文件比较工具将 RM48L952ZWT 的每个.c 文件和.header 文件与 HALCOGEN 生成的 RM57L843ZWT 源代码进行比较,两者看起来都是90%相同的。  
    • 第4步:RM48L952ZWT 等时钟差异为220Mhz、其中 RM57L843ZWT 为330MHz、 这些是我们从 RM48L952ZWT 220Mhz 替换为 RM57L843ZWT 330MHz 时需要考虑的0%差异  
    • 步骤5:比较 MICROCNOTROLLER HALCOGEN 生成的文件的简单过程对每个人都很有用。
    • 步骤6:附加文件供参考

    谢谢、