Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我使用的是由 Halcogen 生成的 I2C 代码。 在轮询模式下、我通过 I2C 进行与 MCU 和 IO 扩展器的通信。 在配置中、我还启用了中断(用于通过 UART 接收数据)
在运行应用程序大约15-20分钟后,代码卡在 i2cIsBusy()中,它永远不会回来。 在这种情况下、SCL 线路保持低电平(在示波器中观察到)。
请提供建议、因为我正在参考此主题以解决此问题
谢谢!!