主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、 UNIFLASH
我有一个 TMS570LC437开发板和、我想开始对其进行编程。
我的笔记本电脑中安装了 Hercules 和 CCS、编程时出现许多错误。
我想在这里得到一些帮助、并想澄清一些事情、以了解我的错误所在。

第一个问题:上述连接是否是对 TMS570 MCU 进行编程的正确方式、而不是对 TM4C129收发器进行编程
我正在使用 XDS110端口

第二个问题:此设置是否正确、或者我是否错过了这里的任何内容
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个 TMS570LC437开发板和、我想开始对其进行编程。
我的笔记本电脑中安装了 Hercules 和 CCS、编程时出现许多错误。
我想在这里得到一些帮助、并想澄清一些事情、以了解我的错误所在。

第一个问题:上述连接是否是对 TMS570 MCU 进行编程的正确方式、而不是对 TM4C129收发器进行编程
我正在使用 XDS110端口

第二个问题:此设置是否正确、或者我是否错过了这里的任何内容
此外、我找不到在线链接、无法在硬件上运行 Code Composer Studio 文件。 设置 CCS 工作区、CCS 和 HAL 项目后、我是否应该用示例文件替换 main.c 文件? 到底该怎么做? 我是否需要 Uniflash 软件、或者是否可以在没有该软件的情况下运行它?
在新版本中、我将 HAL 生成的所有文件作为 HL_Sys_而非 Sys_
此外、我还会得到有关 F021的错误消息:
"./source/Fapi_UserDefinedFuncations.c"、第55行:致命错误#1965:无法打开源文件"F021.h"
不确定它的含义...
期待您的回复、
谢谢、
Adithya
您的连接正确。 Launchpad 通过此 USB 电缆加电。 该电路板具有使用 TM4C129的内置 xds110仿真器、因此您无需外部仿真器。
[引用 userid="510929" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forume/1106605/tms570lc4357-tms570lc4357"]此设置是否正确或我是否错过了此处的内容设置正确。 请选择 BE32作为器件字节:

是的。 要使用 HAL 示例、例如闪烁 LED、您需要通过 HAL GUI 配置器件。 HAL 示例帮助中列出了配置步骤。 生成 HAL 驱动程序后,请将 HAL 驱动程序移植到您的 CCS 项目,并复制 sys_main.c 的 main()中的示例代码
[~用户名="510929" URL" URL ="μ C/支持/微控制器/基于 ARM 的微控制器组/ARM 的微控制器/f/基于 ARM 的微控制器-forum/1106605/tms570lc4357-tms570lc4357/40999999999#40999999999]'该怎么做? [/报价] [引用 userid="510929" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1106605/tms570lc4357-tms570lc4357/4099lash#409999999999999a]、我是否需要 Unif999软件或是否可以在没有该软件的情况下运行? [/报价]不需要、您不必使用 Uniflash。 CCS 包括对闪存进行编程的相同功能。
[~引语 userid="510929" URL" URL"μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forume/1106605/tms570lc4357-tms570lc4357/40999999999#4099999999999"]"./source/Fapi_UserDefinedFuncations.c"、第55行:致命错误#1965:无法打开源文件"F021.h"
不确定它的含义...
[/报价]如果启用 FEE、则生成 FEE 驱动器。 FEE 驱动器使用 F021库。 因此、您需要在项目中包含 F021库文件夹。

F021闪存库安装在:
C:\ti\hercules\F021闪存 API\02.01.01\include
如果您没有安装 F021闪存库、请通过以下链接进行下载:
非常感谢您的快速回复、我现在没有遇到任何 BlinkLED 文件构建错误。 我正在尝试了解此代码的工作原理、因为我看到电路板上的一个 LED 在代码运行时亮起、但如何闪烁? 是否有一个 pdf、其中提供了一些有关对其进行编码的帮助。 例如、如果我想点亮不同的 LED 或不同的引脚、并使其闪烁更长时间。 现在、我想尝试不同的示例。
期待您的回复、
此致、
Adithya Iyer