This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:与 TM4C129CNCPDT 兼容

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT, TM4C129CNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1107042/tm4c1290ncpdt-compatible-with-tm4c129cncpdt

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件: TM4C129CNCPDT

大家好、团队、

我们正在考虑将 TM4C1290NCPDT 替换为 TM4C129CNCPDT。

我认为这些是引脚对引脚兼容的器件。

但 TM4C129CNCPDT 具有"AES"、"DES"和"SHA/MD5"等功能、这在我们的最后一个解决方案 TM4C1290NCPDT 中未使用。

我们不打算使用这些函数。

这些器件是否与软件和硬件兼容、无需任何更改?

我参考了以下文档。

https://www.ti.com/lit/sg/spmt285e/spmt285e.pdf

此致、

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    是的、 可以使用 TM4C129CNCPDT 作为 完全兼容的 TM4C1290NCPDT 替代 产品、而无需对软件或硬件进行任何更改。

    此致、

    Ralph Jacobi