This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:TMS570LS1114的奇偶校验地址顺序

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1105462/tms570ls1114-parity-check-address-order-of-tms570ls1114

器件型号:TMS570LS1114

HI,当我调用 sl_SelfTest_VIM ()时、类型 为 VIM_SRAM_奇 偶校验_测试、

当我测试中断矢量表0xFFF82000、相应的奇偶校验位(地址0xFFF82403)、读取地址0xFFF82000的值、自检失败、并进入异常数据中断、导致2位闪存 ECC 故障时、我是否可以询问原因?

之前恢复的 TMS570是大端序、

数据          奇偶校验

0xFFF82000 0xFFF82403

0xFFF82004 0xFFF82407

0xFFF82008 0xFFF8240B

0xFFF8200C 0xFFF8240F

中断矢量表地址0xFFF82008、对应的奇偶校验0xFFF8240B、这组测试可以通过、我想知道、为什么对应于0xFFF820080的0xFFF82403不正确、而是0xFFF82400可以通过测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="465499" URL"~μ C/support/microsoftervers/arm-based microsofters-group/arm -based microsofters/f/arm -basic-微 控制器-forum/1105462/tms570ls1114-parital-check-address-tms570FF1114"]为什么对应0xFFF82403不能通过0xFF8FF80测试、但无法通过0xFFF8224"]引用0xFFF24[/

    0xFFF82403 是 0xFFF820000处数据的奇偶校验位置。  

    0xFFF82483 是 0xFFF820080处数据的奇偶校验位置

    [引用 userid="465499" URL"~μ C/support/microset/arm-based microset-group/arm-based microset/f/arm-based microset-forum/1105462/tms570ls1114-parquital-check-address-order-of tms570ls1114"]导致2位闪存 ECC 故障、我可以问什么原因?]

    我没有提出这个问题。 我确定导致该2位 ECC 错误的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已经解决。 您提供地址是正确的。 这是我的编码问题。