Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
您好!
我将从 TMS570LS1224中的 CAN 通信开始、我搜索了一些项目示例以帮助我入门。
我找到的三个示例项目是:
1) 1) TI Hercules 可在 YouTube 上学习教程:
https://www.youtube.com/watch?v=TrKQN-sor-s&t=252s&ab_channel=TexasInstruments
2) 2) E2E 主题中的项目示例:
3) 3)安装了 HALCoGen 的以下示例:
C:\ti\Hercules \HALCoGen\v04.07.01\examples\TMS570LS12x_11x\example_canCommunication.c
但是、当我运行这些项目中的任何一个时、CAN1TX 信号波形与下面显示的波形类似、这不是正确的 CAN 通信波形。
波形中只有大约15个脉冲、并且脉冲宽度不正确。

P.S.我还没有收发器、因此我将 RX 引脚保持在3.3V
如何解决此问题?
谢谢