This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:XDS200调试器

Guru**** 2760545 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1105580/tmdsemu200-u-xds200-debug-prope

器件型号:TMDSEMU200-U

您好!

我们使用3个不同版本的 XDS200 USB 调试程序。 Version 1Version 2Version 3 最近、我们 更新了 XDS200调试器的固件、之后、最新的调试器崩溃(版本3)。  Version 3 其他人工作正常、但有任何有关这种情况的信息。 最新调试器崩溃的原因以及如何解决此问题。 当固件更新1.0.0.9等待重新启动过程时、通信中断、我们再也没有到达。 现在、当 xds200插入 PC 时、我们无法在设备管理器上看到 XDS USB 驱动程序。  请为我们提供支持。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="493915" URL"~μ C/support/microriors/arm-based microprocess-group/arm-based microprocessors/f/arm-based microprocessor-forum/1105580/tmdsemu200-u-xds200-debug-prope"]当固件更新1.0.0.9等待重新启动过程时,通信中断,我们从未再次收到引用过。]

    探头意外断开连接或重启过程是否只是挂起?

    是否在未安装版本3探针的同一台 PC 上成功检测到其他探针?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    - 探测器意外断开连接,或者重新引导过程是否只是挂起?

    实际上、连接没有问题。 我们以相同的方式连接了它们。 只有 TMDSEMU200-U 调试器损毁。 之后、我们尝试了另一 个 TMDSEMU200-U 调试器、每次更新完成时、连接都会失败。我们认为新调试器可能会出现问题。

     - 是否在未安装版本3探测器的同一台 PC 上成功检测到其它探测器?

    是的。 其他调试器在同一台 PC 上工作正常、 TMDSEMU200-U 不能在同一台 PC 或其他 PC 上工作

    现在 、TMDSEMU200-U 在 Windows PC 或 Linux PC 上不起作用。  将 TMDSEMU200-U 插入 PC 后、器件管理器上会出现 NOTHIN。 这3个用于固件更新过程的调试器与 TMDSEMU200-U 有关此错误的任何信息没有区别 我们如何解决此问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    探头上的 LED 状态是什么(开/关、稳定/闪烁等)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 LED 都熄灭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯...这听起来不是很好。  

    我建议直接联系 Blackhawk 支持部门、以查看他们是否有办法恢复探头:

    https://www.blackhawk-dsp.com/support

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你