This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634COKFHMZCZRQ1

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1106305/am2634-q1-am2634cokfhmzczrq1

器件型号:AM2634-Q1

您好!

 数据表(SPRSP74–2022年3月)和演示电路之间似乎存在文档不匹配。 (AM263x CC) PROC110E1

https://www.ti.com/lit/zip/sprcak1

表6-86. 保留信号说明

RSVD_T4 保留(RSVD_T4)。 该引脚必须接地(VSS)。  

演示电路。 (AM263x CC) PROC110E1

这里 、RSVD_T4连接到 VDD

我认为演示板是正确的。

请确认。

第二个问题:

表6-86. 保留信号说明

RSVD_U1  

在演示板中 、TMP411ADR 连接到  RSVD_U1。

这里的数据表中是否缺少功能说明,或者我是否也可以连接  TMP411ADR?

BR、

Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    数据表正确。 这些信号已被保留仅供内部使用、此更改反映在电路板的 E2版本中。不应使用 T4和 U1 必须按照数据表中的指定连接到接地(VSS)。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zackary

    感谢您的澄清。

    是否可以共享来自 E2评估板的数据?

    BR、

    Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    E2文档位于设计文件 zip 文件夹的 PROC110E2文件夹中。  

    https://www.ti.com/lit/zip/sprcak1 

    此致、

    Zackary Fleenor