This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:用于 TM4C1294x 的 IC 适配器

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCZAD, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1105657/tm4c1294ncpdt-ic-adapter-used-for-tm4c1294x

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCZAD

我想向 TM4C1294NCPDTT3写入程序。
但是、我找不到适合它的 IC 适配器。
(没有支持128个引脚的器件。)

您是否为此推荐了 IC 适配器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     抱歉、TM41294NCPDT 采用128引脚 TQFP 封装。  还有一个使用 NFBGA 212引脚 封装的 TM4C1294NCZAD 器件型号。 如果您正在寻找尺寸更小的封装、可能需要查看  TM4C1294NCZAD。  您为什么需要适配器?   您是否希望将 TM4C1294NCPDT 安装到仅接受144引脚封装的现有设计中? TI 不提供适配器或插入器。 您需要查找支持此功能的第三方供应商。  与为 TM4C1294NCPDT 设计新电路板相比、请评估适配器的成本和工作量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >为什么需要适配器? 想要将 TM4C1294NCPDT 安装到只接受144引脚封装的现有设计中?

    我想我需要一个适配器来编写程序。
    当然、制作您自己的电路板可能很好、但我认为为此设计布线需要时间。
    因此、我决定购买适合128引脚尺寸的适配器。

    您是否再次获得推荐的 IC 适配器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我仍然不了解您的定制电路板设计。 您说的是包含144引脚封装 MCU 的定制板吗? 那是什么 MCU? 您是否正在尝试将该144p MCU 替换为128p 的 TM4C1294NCPDT? 您能展示您的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1105657/tm4c1294ncpdt-ic-adapter-used-for-tm4c1294x/4097526#4097526"]我认为需要编写一个程序/引用该程序。]

    您是否意味着您正在寻找 ZIF 适配器、以便在将已编程的 Tiva 器件焊接到板上之前对 Tiva 器件的闪存进行编程?

    正常的方法是在电路板上添加一个 JTAG 接口、然后在电路板组装完毕后通过 JTAG 接口对 Tiva 器件的闪存进行编程。 请参阅  TM4C129x 系列 Tiva C 系列微控制器系统设计指南中的3.7.1调试和编程连接器部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    您说:

    >您的意思是要在将>已编程的 Tiva 器件焊接到电路板之前寻找 ZIF 适配器对 Tiva 器件的闪存进行编程吗?

    是的、我需要下面这样的东西。

    您说:

    >通常的方法是在电路板上添加 JTAG 接口,然后在电路板组装完毕后通过 JTAG 接口对 Tiva 器件的闪存进行编程。  

    是否要推荐此方法?