Other Parts Discussed in Thread: RM57L843
尊敬的香榭丽舍
我的客户发现、当 LWIP 集成在他们的软件 和定制板上时、无法发送 ARP 数据包。 您能否提供帮助并指导他们如何进行调试?
我的客户正在其定制板中使用 RM57L843和 LAN8740A 作为以太网 PHY。
当他们在定制板上的 LWIP 示例下运行时、发送 ARP 数据包似乎没有问题、如下所示。
http://git.ti.com/hercules_examples/hercules_examples/trees/master/Application/LwIP
数据写入 Tx0HDP、数据包发送到 PHY、ARP 声明如下面所示。
<发送通道 DMA 头描述符指针寄存器>


但是、当他们将 LWIP 集成到他们的软件和相同的定制硬件中时、他们在 TXD 线路中找不到任何数据、如下所示。
当数据被输入到 TXHDP 时、没有 ARP 通告。

当他们使用示波器检查 TXEN 和 RXD[3](蓝色:TXEN、Yello:TXD[3])时,屏幕截图如下所示。


您能帮您调试这个问题吗?客户应该在哪里进行检查?
谢谢、此致、
SI