This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:PINMUX:支持的 GPMC + ETH 引脚多路复用器选项?

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM2632, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1104145/am2634-pinmux-supported-gpmc-eth-pinmux-options

器件型号:AM2634
Thread 中讨论的其他器件: AM2632SysConfig

团队、

客户正在尝试在 pinmux 工具中同时启用 GPMC0 (伪 SRAM)和 ETH。
遗憾的是、没有太多有效配置可用。
您能在以下方面提供帮助吗?
您能否使用云引脚多路复用器(https://dev.ti.com/sysconfig/#/start)?)共享配置示例

如果我使用接口 GPMC0、则无论 MII1还是 MII2、输出都与 MII 接口直接发生冲突。
已用 I/O GPMC0:
 
 
MII 接口:
 
在 MII2接口中、我甚至有超过标记引脚的冲突引脚。
目前我找不到使用这两个接口(GPMC 和 MII)的方法。
我可以向您寻求支持吗?

提前感谢、
A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 GPMC 模块的引脚要求较高、因此看起来无法使用 GPMC + CPSW 以太网(即使使用简化的引脚 GPMC 接口)。

    但是、可以通过 ICSSM 实现适用的以太网接口、同时仍可以访问 PSRAM 的任何必要 GPMC 信号。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zackary、

    谢谢。 这意味着需要 AM263x 的高端版本(如 AM2632、AM2634等)。
    -您能不能向我们介绍适用于标准 ETH 的 PRU-ICSS 固件?
    它现在在哪个 SDK 中提供?

    -目前是否有任何可用的评估卡(TMDSCNCD263/LP-AM263  或可能是 AM64xx 评估卡)现在有 GPMC + PRU-ICSS ETH 接口?
    如果是、则可以将其用作起点。
    -这些电路板的 pinmux 文件是否可用?

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber、您好、

    1) 1) 标准 ETH 的 PRU-ICSS 固件可在以下链接中找到、它是所有 MCU+SDK 的标准部分。

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/latest/exports/docs/api_guide_am263x/ICSS_EMAC.html

    2.a)是的、 https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD263 HSEC 和 AM64x/AM243x GPEVM 具有支持 GPMC 接口的连接选项。

    2.b)我将检查 EVM .syscfg 文件的可用性。 请注意、.pinmux 文件已过时、不再受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber、

    -目前是否有任何可用的评估卡(TMDSCNCD263/LP-AM263   或可能是 AM64xx 评估卡)现在有 GPMC + PRU-ICSS ETH 接口?

    我们正在积极开发 AM263x-CC 兼容扩展坞、该扩展坞将会分解 GPMC 信号、同时仍允许使用上述以太网接口。  这将在将来提供。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan、您好、Zachary、

    需要在接下来的几天内决定是否使用 AM2634、其中一个关键决定因素是 ETH +完全 GPMC。
    在客户之前、不能做出任何决定、因为100%相信这种组合得到支持。

    -您能否共享显示 ETH +完整 GPMC 选项的基于云的 SysConfig 文件/链接?
    从我到目前为止在 Cloud SysConfig 上尝试的方法来看、无论我选择何种 MII (MII 与 RGMII 与 RMII)选项、我都始终会遇到冲突。

    很好的了解是、我们将拥有一个具有 GPMC 的 AM263x-CC 兼容扩展坞板、但我们现在需要了解如何实现这一点的信息。
    理想情况下、客户会使用完全相同的引脚多路复用选项。

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步审查,我们确认这一组合不能得到支持。 遗憾的是、GPMC 接口具有许多引脚要求、并且在使用任何 AM263x ETH 选项(CPSW/ICSS)时会导致引脚冲突。