This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:hetGetTimestamp 值只有0。

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1105404/rm48l952-hetgettimestamp-value-is-only-0

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、我想用 HALCOGEN 和 CCS、HET IDE 来设置定时器。

但我不明白为什么我玩了 HetGetTimestamp 并得到了零。

您能告诉我哪里出了错误吗?

我在 PPT 上详细地写下了这篇文章。 请通过所附文件检查项目。

e2e.ti.com/.../Timestamp.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    如果引脚0上的输入信号具有上升沿或上升沿、则代码应起作用。 请注意、上升事件(您的配置)会触发捕获。

    在末尾添加另一条指令更具可读性:

    L02 BR   {NEX=L00、COND_ADDR=L00、EVENT=NOCOND};