This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:我不知道导致 ADC 输入引脚的内部电路的电阻。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1105647/tm4c1294kcpdt-i-do-not-know-the-resistance-of-the-internal-circuit-leading-to-the-adc-input-pin

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

我是一名设计医疗硬件的工程师。

我对您产品 TM4C1294KCPDT 的 ADC 引脚有疑问。

我们在以下条件下对电路进行了实际测量、但结果不符合预期。

・Ω 输入电压+3.0V

・Rs = 1.8kΩ Ω

▸预期的结果

・Ω 输入阻抗 RADC:2.5kΩ Ω、因此输入电源3.0V 会导致压降、输入电压大约为1.9V。

▸测量结果

・未出现压降、输出为3.0V。

我们想知道上述结果的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的 ADC 时钟频率是多少? 请确保 Rs 在限制范围内、以便在单个采样间隔内采样稳定时间足够快。 请参阅数据表中的下表。  

    尽管下面的应用手册适用于不同的器件、但解释输入阻抗和设置时间之间关系的概念是相同的。

    https://www.ti.com/lit/pdf/spna118