This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:使用 XDS PRO 跟踪数据

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMUPROTRACE, RM48L952, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1102115/rm48l952-trace-data-using-xds-pro

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他部件:TMDSEMUPROTRACE、 CCStudio

您好,  

我们使用 TMDSEMUPROTRACE XDS560v2 PRO TRACE 接收器和调试探针 来记录项目的代码覆盖率。  

CCS 8.0.0是我们要使用的 IDE  

具有 ETM 接口的 RM48L952正是我们所使用的。

在提取功能覆盖的代码覆盖数据时,我们将看到以下内容。 我们如何解决这个问题? 。

有些初始化函数即使已被执行,也不会被捕获为已执行函数。我们是否缺少一些配置来设置? 。

我看到许多“跟踪数据差距”或“数据错误”。

以下是 我们的 XDS560v2 PRO 跟踪 设置

我们遇到以下错误、因此我将 Java 堆从768m 增加到了2000m

谢谢、致以诚挚的问候、