我正在使用 过程间优化来编译源文件。 编译器无法汇编、出现以下错误
1259 00000c98 E04CC000 SUB V9、V9、D0、LSR #1;[DPU_4_PIPE0]|106|
"C:\Users\Txxx\AppData\Local\Temp\1874410"、错误! 第1259行:[E0001]未定义符号
"C:\Users\Txxx\AppData\Local\Temp\1874410"、错误! 在第1259行:[E0003]意外的尾随操作数
"C:\Users\Txxx\AppData\Local\Temp\1874410"、错误! 在第1259行:[E0004]非法操作数
编译器版本为 带有选项的 ti-cgt-arm_5.2.2
-mv7R5 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -O2 --opt_for_speed=5 --symdebug:none --c99 --strict_ansi --define=_inline --define=_define=_off-define=v_ench_off-define=v=v_ench_code_remap_en_off-code_supervise_v=v-code_v=v-reg=v-codest_en_en_en_en_example_us=v-code_supervise_v=v-reg=v-reg=v-reg=v-reg=v-off-code_remap_en_en_en_off-reg=v-reg=v-reg_off-reg=v-off-reg=v-code_remap_en_en_en_off-reg=v-reg_off-reg=v